Du liebst lange Gaming-Sessions, leidest dabei aber immer unter Rücken- oder Nackenschmerzen? Oft liegt das an der mangelnden Einstellung und Profilierung des Sitzes, die nichts mit der richtigen Haltung vor dem Computer zu tun hat. Mit Blick auf den Komfort, die Gesundheit und die Erwartungen von Spielern auf der ganzen Welt haben wir den Genesis Astat 700 verbessert, um auch die Erwartungen der anspruchsvollsten Nutzer zu erfüllen. Noch stärkeres Material und bessere Einstellung der beweglichen Teile. Das ist der Genesis Astat 700 G2.


Die richtige Profilierung des Stuhls ist der wichtigste Aspekt, der sich direkt auf deine Gesundheit auswirkt. So wie deine Wirbelsäule eine Stütze für deinen ganzen Körper ist, bietet der Astat 700 G2 Stuhl eine externe Stütze und entlastet deinen Rücken in jedem Abschnitt der Wirbelsäule. Möglich wird dies durch die 8-Rippen-Konstruktion der ExoBase™, die genau widerspiegelt, wie deine Wirbelsäule im Lendenwirbelbereich angeordnet sein sollte. Dieses Element kann in bis zu 3 Positionen eingestellt werden. So vermeidest du Rückenschmerzen an den empfindlichsten Stellen. Du kannst sicher sein, dass sich das Fehlen von Schmerzen positiv auf deine Konzentration auswirkt, was sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in besseren Ergebnissen beim Spiel niederschlägt.

Apropos volle Verstellbarkeit: Wir haben auch den Sitz nicht vergessen. Nur wenige Sitze können mit einer Tiefenverstellung aufwarten. Diese Funktion ist sowohl für kleine als auch für große Menschen nützlich, denn sie wirkt sich direkt auf den Komfort der Rückenlehne und die Muskelentspannung aus.

Willst du dich nach einem langen Spiel entspannen? Mit dem Astat 700 G2 kannst du das in nur wenigen Sekunden tun. Ändere den Neigungswinkel der Rückenlehne und sie wird in der Position deiner Wahl arretiert. So einfach ist das.

Wusstest du, dass viele Wirbelsäulenverletzungen mit der Halswirbelsäule zu tun haben? Die meisten Schmerzen werden durch langes, übermäßiges Bücken und falsche Neigung verursacht. Mit der Kopfstütze des Astat 700 G2 Stuhls kannst du den Neigungswinkel und die Höhe so einstellen, dass du die strahlenden Schmerzen, die dich behindern könnten, für immer loswirst.

Wir haben die 3D-Armlehnen nicht vergessen. Du kannst ihre Höhe, Ausdehnung und sogar die Richtung der Position ganz einfach einstellen. Vergiss, dass sie sich von alleine bewegen. Wir haben die Armlehnen so versteift, dass die volle Kontrolle über ihre Position nur von dir abhängt. Ihre weiche Oberfläche sorgt für hohen Komfort.

Der Schmerz, der die Spieler begleitet, resultiert in erster Linie aus der universellen Natur von Stühlen. Wir wissen genau, dass jeder von uns anders ist, und der Schlüssel zum Erfolg ist ein Sessel mit Elementen, die an die individuellen Bedürfnisse des Spielers angepasst werden können. So ist der Astat 700 G2 entstanden, der sich dank verstellbarer Elemente an deine Position vor dem Computer, aber vor allem an deine eigene Haltung anpasst. Neige, senke und kreiere deine eigene individuelle, einzigartige Einstellung. Mache das Spielen zu einer echten Entspannung.

Du hast genug von Lederoberflächen und suchst einen Sessel, der dich optimal belüftet? Die Rückenlehne und die Kopfstütze des Sessels sind aus dem atmungsaktiven PureFlowPLUS™-Material gefertigt. Es ist nicht nur leicht zu reinigen, sondern auch so langlebig und widerstandsfähig, dass auch die gesamte Sitzfläche daraus gefertigt wurde. Es gibt keinen Schaumstoff, der mit der Zeit zerknittern und deine Haltung beeinträchtigen kann. Vergiss, dass der Stuhl zu heiß wird, und konzentriere dich auf das, was wirklich wichtig ist.

Wenn du auf der Suche nach einem Sessel bist, der viele Jahre hält, ist der Genesis Astat 700 G2 genau das Richtige für dich. Um den Erwartungen anspruchsvoller Nutzer gerecht zu werden, haben wir die wichtigsten Komponenten des Designs verstärkt, um ihn noch langlebiger zu machen und mehr Komfort bei stundenlangen Sitzungen zu bieten. Auch der bekannte 5-armige Aluminiumfuß mit seinem einzigartigen Design darf nicht fehlen.
![]() | CAREGLIDE™ RÄDERWenn du ihn bewegen willst, kannst du das ganz einfach mit den 60 mm großen CareGlide™-Rädern tun, die mit einer speziellen Schicht überzogen sind, die ein Zerkratzen des Bodens verhindert und eine reibungslose Bewegung auf jedem Untergrund gewährleistet. |
DESIGN, DAS JEDER GAMER LIEBEN WIRDWillst du den Genesis Astat 700 G2 an deinen Raum anpassen? Mit seinem unverwechselbaren Gaming-Design passt er überall hin, wo du willst. Außerdem ist der Genesis Astat 700 G2 in zwei Farbvarianten erhältlich. Wähle deine Lieblingsfarbe und schaffe einen Ort mit einzigartiger Atmosphäre. | ![]() |