Fotocamera da 5+5MP | Luce di avvertimento blu e rossa Visione notturna intelligente a colori | Doppio obiettivo ad ampia visuale | Algoritmo IMOU Mart: Algo Play
The Cruiser Dual 2 è dotata di un obiettivo fisso sulla parte superiore oltre al normale obiettivo PTZ, che consente di monitorare due aree alla volta.
Cruiser Dual 2 è dotato di luci di avvertimento che emettono luce rossa e blu, in grado di proteggere la casa dagli intrusi e di costituire un deterrente maggiore rispetto a un normale avviso a luce bianca.
Cruiser Dual 2 è in grado di regolare diverse modalità di visione notturna in base alle vostre esigenze, sia che vogliate che la visione notturna rimanga sempre a colori, sia che vogliate la visione a colori solo in caso di eventi per risparmiare energia.
La telecamera passa automaticamente alla modalità a colori dalla modalità a infrarossi quando viene rilevato un movimento sospetto.
Grazie ai faretti incorporati, la visione notturna è ora al massimo e a colori.
L'algoritmo IR avanzato fornisce immagini chiare in bianco e nero anche al buio.
Disattivare tutte le modalità di visione notturna. Gli infrarossi e i riflettori sono tutti disattivati.
L'obiettivo inclinabile di Cruiser Dual 2 supporta una rotazione orizzontale di 0°-355° e verticale di 0°-90°, mentre l'obiettivo fisso supporta una rotazione orizzontale di 0°-260° e verticale di 0°-30° per proteggere la casa a 360°.
IMOU SENSE® è un algoritmo Al sviluppato in proprio con il marchio lMOU. Ciascuna delle due lenti del Cruiser Dual 2 utilizza il proprio algoritmo, che non diminuisce la precisione a causa dell'aumento del numero di lenti, garantendo un aumento del 50% della precisione complessiva e fornendo i risultati del rilevamento entro 0,02 secondi.
Grazie a IMOU SENSE®, il nuovo sistema di rilevamento umano e dei veicoli AI è in grado di ridurre efficacemente i falsi allarmi causati dalle zanzare e dalle scosse degli alberi. Il raggio di rilevamento effettivo può raggiungere i 22 metri per le persone e i 44 metri per le auto, garantendo un rilevamento davvero "accurato".
Tramite Algo Play è possibile scegliere e scaricare gli algoritmi desiderati per rendere il prodotto IMOU esattamente quello di cui si ha bisogno, e gli algoritmi verranno aggiornati e potenziati continuamente per migliorare la vostra esperienza.
Cruiser Dual 2 è in grado di contrastare la penetrazione della polvere e di affrontare senza problemi la pioggia e il vento, garantendo la massima sicurezza in ogni momento.
Cruiser Dual 2 supporta il più recente standard Wi-Fi 6, in grado di aumentare significativamente la velocità di trasmissione e di rendere il trasferimento dei dati più stabile e sicuro.
Cruiser Dual 2 tiene d'occhio la vostra casa: quando qualcuno entra in casa, la sirena da 110 dB si attiva per scoraggiare il visitatore indesiderato.
L'altoparlante e il microfono integrati con funzione di cancellazione dell'eco consentono di interagire con gli animali domestici e la famiglia da qualsiasi luogo.
Imou Protect è un servizio in abbonamento in grado di potenziare i vostri prodotti IMOU con una tecnologia avanzata di cloud computing e di migliorare le vostre esperienze di sicurezza.