Adaptador portátil USB-C Dell - DA300

El adaptador portátil USB-C Dell - DA300 incorpora la mayor variedad de opciones de puerto disponible y ofrece una perfecta conectividad de vídeo, red y datos en un diseño compacto.

El adaptador USB-C 6 en 1 más completo y compacto

El adaptador portátil USB-C Dell - DA300 incorpora la mayor variedad de opciones de puerto disponible, incluidos HDMI, DP, VGA, Ethernet, USB-C y USB-A, y ofrece una perfecta conectividad de vídeo, red y datos en un diseño compacto y cuidado.

Resolución 4K a 60 Hz y transferencias de datos de 10 Gb/s mediante SuperSpeed USB

El adaptador portátil USB-C Dell admite resolución 4K a 60 Hz, por lo que podrá conectar pantallas de alta resolución sin sacrificar rendimiento. Solo tiene que conectar su PC a un monitor o proyector mediante DisplayPort o HDMI 2.0. Usar puertos de vídeo heredados también es pan comido gracias al puerto VGA de disponibilidad inmediata del adaptador.
Los puertos USB-C y USB-A de bajada le permiten conectar otros periféricos compatibles y disfrutar de transferencias de datos de 10 Gb/s mediante SuperSpeed USB.

Diseño innovador

Este pequeño adaptador de formas redondeadas cabe perfectamente en su bolso; además, su cable oculto se puede extender o recoger girando las tapas superior e inferior para facilitar el almacenamiento. Un cable coaxial de mayor longitud posibilita una mayor flexibilidad para conectarse a diversos formatos —desde dispositivos plegables hasta extraíbles, pasando por 2 en 1—, por lo que usted disfrutará de una calidad de señal mejorada y una conectividad estable allí donde le lleve su ajetreado día.

Conectar y listo. Ofrece un mejor rendimiento con sistemas Dell.

Este sencillo adaptador puede empezar a usarse en cuanto se conecta, sin necesidad de instalar controladores externos. Utilice el adaptador con sistemas Dell para disfrutar de funciones de clase empresarial, como pass-through de direcciones MAC, PXE y Wake-on-LAN. Es compatible con la mayoría de los sistemas operativos, incluidos Windows y MAC.

Notas adicionales del producto

1. Solo se puede usar una salida de vídeo a la vez.
2. Disponible con algunos modelos de PC (que admitan DisplayPort Alt-Mode 1.3 y versiones posteriores) cuando se conecten a pantallas con resolución de 4K a 60 Hz. De lo contrario, la resolución predeterminada será de 4K a 30 Hz.
3. a) cuando el adaptador se conecte a un puerto Thunderbolt o USB-C de 15 W (DisplayPort Alt-Mode), admitirá dos puertos USB-C y USB-A descendentes con velocidad de transferencia de archivos USB 3.1 Gen 2 de hasta 10 Gbps.
b) cuando el adaptador se conecte a un puerto USB-C de 7.5 " (DisplayPort Alt-Mode), solo admitirá uno de los dos puertos USB-C y USB-C descendentes con una velocidad de transferencia de archivos USB 2.0 de hasta 480 Mbps según el orden en el que se conecten (se admitirá el periférico que se conecte primero al puerto USB-C o USB-A).
4. Ratones USB, teclados, llaves de ratones, una selección de unidades de estado sólido y unidades flash.
5. Las funciones de clase empresarial de Dell incluyen:
PXE: el entorno de ejecución previo al inicio (PXE) permite solucionar los problemas de un equipo de forma remota cuando este se conecta a la red mediante la tarjeta correspondiente. Wake-on-LAN: inicia tu PC de forma remota usando la señal a través de tu red.
Pass-through de direcciones MAC: esta función reconoce solo una única dirección MAC introducida en la BIOS (Basic Input/Output System) del sistema anulando la dirección MAC del adaptador cada vez que tu portátil se conecta a la red, garantizando así que la dirección MAC de tu PC permanece inalterable independientemente el adaptador USB-C que utilice.
6. Probado con macOS High Sierra 10.13.4 y macOS Sierra 10.12.6.