Hama Altavoz BT "Shine 2.0", LED, Protección salpicaduras, 30W, Negro

La música alivia el alma. El altavoz "Shine 2.0" combina el placer de escuchar con una luz de ambiente de colores. En casa o de viaje : este altavoz Bluetooth te permite crear siempre el ambiente adecuado con música e iluminación..

Sonido potente para calquier estado de ánimo

En una cálida tarde de verano, no hay nada mejor que una barbacoa con amigos, una reunión animada o una reunión acogedora para dos. En estas situaciones necesitas la música adecuada para crear un ambiente agradable. Con nuestro altavoz Bluetooth 'Shine 2.0', no solo disfrutarás de tu lista de reproducción favorita, sino que también puedes agregar la iluminación LED perfecta. Podrás elegir entre iluminación ambiental romántica o luces intermitentes al ritmo de la música, ¡este altavoz agregará a todos tus eventos el factor diversión!

Alto rendimiento y sonido potente

¡La música es vida! ¿Quieres crear un verdadero ambiente de fiesta en tu local y hacer que todos se pongan de pie escuchando tu lista de reproducción favorita desde tu móvil o tablet? El altavoz 'Shine 2.0' ofrece 30 vatios de potencia y lo lleva a un nivel completamente nuevo con el Xtra-Bass.

¡Qué empiece la diversión! ¿Quieres que dure toda la noche? Eso no es ningún problema gracias a sus 12 horas de batería. El indicador LED te dirá cuando es hora de hacer un descanso para recargar el dispositivo a través de la entrada USB; después de un breve tiempo de carga, ¡el altavoz Bluetooth estará listo para continuar con la fiesta!

Iluminación de colores para cada estado de ánimo

Cuando se enciende el altavoz Bluetooth "Shine 2.0", es una sensación visual y acústica. La iluminación LED integral pone al público en el estado de ánimo adecuado. Podrás elegir entre cinco modos diferentes para adaptarlo a cada ocasión. Colores que parpadean al ritmo de la música y crean el ambiente de fiesta perfecto. Alternativamente, podrás elegir entre colores giratorios rápidos o lentos o configurar los colores para que cambien con la melodía de tu canción favorita. El modo de luz continua se puede utilizar en situaciones más prácticas, por ejemplo, para iluminar las mesas en una reunión en el jardín. El 'Shine 2.0' también es ideal para acampar, ya que combina tu música favorita y una excelente fuente de iluminación en un dispositivo portátil.

Llévalo contigo a todas partes

En la playa, junto a la piscina o en el lago, nunca salgas de casa sin tu música favorita. Sólo tendrás que coger el altavoz Bluetooth y ponerte en marcha. Si las cosas se ponen un poco complicadas y empieza a llover el altavoz no sufrirá daño ya que es para exteriores y, además, es a prueba de salpicaduras con clasificación IPX4, ¡qué el ritmo no pare! Los botones de goma garantizan un manejo óptimo, incluso si tus manos están mojadas. Además, con la correa integrada para colgar, siempre podrás encontrar el lugar adecuado para el altavoz, por ejemplo, en una sombrilla o en un árbol.

Doble potencia musical para un auténtico sonido

¿Quieres dejarte llevar? No hay problema con el True Wireless Stereo. Sólo tendrás que conectar dos altavoces 'Shine 2.0' entre sí a través de Bluetooth y disfrutar de un sonido estéreo envolvente: ¡el potenciador del ritmo para tu fiesta!

Conexión estable

El Bluetooth 5.0 permite una conexión estable entre un smartphone/tablet y el altavoz Bluetooth, para que la música se reciba de forma limpia y sin retrasos. Puedes seguir utilizando tu móvil, e incluso llevarlo encima, dentro de un rango de diez metros.
Si prefieres no gastar la batería del móvil ni la del altavoz, podrás transferir la música al altavoz con un cable jack de 3,5 mm.
Iluminación LED en 5 modos
Armonía entre el sonido y la luz: La iluminación LED puede cambiar hasta en 5 modos diferentes para adaptarse a la música o al ambiente, o podrás utilizarla como una discreta fuente de luz en el exterior
Resistente a las salpicaduras con protección hasta IPX4
Resistente a las salpicaduras de agua con protección IPX4: El altavoz es resistente a las salpicaduras, por lo que podrás seguir escuchando música mientras te duchas o si estando al aire libre se pone a llover
Tecnología True Wireless Stereo
True Wireless stereo: conecta dos altavoces mediante Bluetooth y colócalos en cualquier lugar de la habitación para disfrutar de un auténtico sonido estéreo
12 horas de diversión musical
Disfruta de tus canciones favoritas durante más tiempo: el altavoz puede utilizarse conectado a Bluetooth hasta 12 horas